This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:关于DRV8305- Q1的tDRIVEP/N和Vgs监视器

Guru**** 2350110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608049/drv8305-q1-about-tdrivep-n-and-vgs-monitor-of-drv8305-q1

部件号:DRV8305- Q1

我想确认有关DRV8305- Q1的信息。

问题1.
我理解为附件文件。

寄存器0x5的位D9至D8 (tDRIVEN)是否已分配给图11中的tDRIVEN_LS?
此外,
寄存器0x6的位D9至D8 (tDRIVEP)是否已分配给图11中的tDRIVEN_HS?

问题2.
是否有有关VGS监护仪的高低阈值和差异的信息?
(数据表中没有信息。)

-Harukawa

e2e.ti.com/.../5008.tDRIVEP-and-tDRIVEN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Harukawa-san,

    我们将确认这一点,并在明天回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil Beard-San,

    我将等待您的回复。

    -Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harukawa-san,

    很抱歉耽误你的时间。 我已联系设计团队寻求帮助,希望在几天后收到他们的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harukawa-san,

    问题1. 请参阅随附的pdf文件,如有任何疑问,请告知我们。

    e2e.ti.com/.../DRV8305-tDRIVEP-and-tDRIVEN-clarification.pdf

    问题2. VGS监视器在1.57 和2.2V之间变化(最小值到最大值)