请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305- Q1 我想确认有关DRV8305- Q1的信息。
问题1.
我理解为附件文件。
寄存器0x5的位D9至D8 (tDRIVEN)是否已分配给图11中的tDRIVEN_LS?
此外,
寄存器0x6的位D9至D8 (tDRIVEP)是否已分配给图11中的tDRIVEN_HS?
问题2.
是否有有关VGS监护仪的高低阈值和差异的信息?
(数据表中没有信息。)
-Harukawa