This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:步进电机的微步进

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842, DRV8824, DRV8881EEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603116/drv8842-microstepping-for-stepper-motor

部件号:DRV8842
主题中讨论的其他部件: DRV8824DRV8881EEVM

我正在使用DRV8842来控制步进电机中的移动。 步进电机的步进角度为1.8 度。 如何使用微步进仅以1步进角度旋转步进电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,th133,

    请参考DRV8824数据表中的表2。 一步角是电气角度的90度变化。

    您需要两台DRV8842来控制步进电机。 每个DRV8842都可以通过使用PH/EN和I4:0输入来控制一个绕组中的电流,以实现此表。

    I4:0设置电流,而PH设置电流方向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

        感谢您的建议。 我有疑问。  DRV8824数据表的表2中提到,在1/32步进模式下,从2更改为3,以3到6为单位递增。 那么,我如何从比如说 (3到4)或(3到5)中获得增量?  

    谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,th133,

    每个电气角度对应于基于正弦函数的电流百分比。 因此电气角度3 =全电流的5 % ,电气角度6 =全电流的10 %。 如果要从3更改为4,请构建正弦表,将电流调整为所需的百分比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    在DRV8842中,对于5 % 相对电流,我给I[0001],而对于10 % 相对电流,我给I[0002]。 那么我如何为5 % 和10 % 之间的相对电流增加I[xxxx]?

    谢谢!
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,th133,

    要使用I4:0获得不可用的电流电平,请将I4:0设置为1.1111万 (1000 %)并更改AVREF和BVREF输入电压。

    这可以由DAC或PWM控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来看看。 感谢您的建议Rick。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick,

    我想问一下我们如何在使用DRV8842的直流电动机中以相同的1.8 度旋转?



    谢谢!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,th133,

    直流电动机不能像步进电动机一样移动。 如果您要旋转1.8 度并保持不动,建议使用步进电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    DRV8842具有32个电流调节级别。 所以我们不能在5 % 处保持相对电流,并将直流电机移动3度,然后停止电机吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,th133,

    DRV8842具有您所需的任意多个电流调节级别。

    可通过将I4:0引脚设置为1.1111万 (100 %)并更改参考输入来实现此微步进级别。 通常,DAC用于控制参考电压。

    DRV8881EEVM中提供了此类代码的示例。