This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电动机衰减

Guru**** 2350870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613340/motor-decay

您好 ,在黄色圆圈后面, 电流波形会有些平坦(见下文),在负载下,区域如何受影响,这对于固定衰减是否正常?

e2e.ti.com/.../how-to-quickly-tune-your-stepper-motor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    负载通常不会影响步进电机中的电流。 系统电压,电机电感和电阻以及电机转速具有最大的影响。

    随着设备的加速,从0到100 % 和从0到100 % 的电流看起来更像正弦波。

    如果您尚未这样做 ,请参阅www.ti.com/.../slyy066a.pdf了解更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    抱歉,我点击"回复"太快。 根据上述条件,这可能是缓慢衰减的典型情况。 这就是推出AutoTune的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick
    在当前平展的位置,错过一个步骤的几率是否较高?
    SLVA321–2009年3月的第6页图7显示了当前步骤。 电流为锯齿形。 为什么会出现这种情况?

    当我向步进电机施加负载时,来自电源的电流消耗增加。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    在当前平展的位置,错过一个步骤的几率是否较高?

    >>有机会。 即使您没有错过任何一个步骤,由于RMS电流较高,也可能会出现振动和低效现象。

    SLVA321–2009年3月的第6页图7显示了当前步骤。 电流为锯齿形。 为什么会出现这种情况?

    >>我假设您指的是放大部分。 是这样吗? 这是尝试将电流保持在指定水平的电流调节引擎。 为此,电流被注入绕组,直至达到所需水平。 接下来将出现衰减部分。 缓慢衰减(在左圆中)的波纹较少,但可能无法保持我们前面讨论的正确调节。 未正确描述混合衰变(在右圆中)。 纹波应大于慢速,并在整个图像中保持不变。

    当我向步进电机施加负载时,来自电源的电流消耗增加。

    >>您注意到电源有多大差异? 您是否降低了电机速度以考虑负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电机驱动信号上有一个示波器时,是否会看到一个切碎的PWM,从而生成锯齿?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    带两个电压探头的电流探头可提供有关电流调节和输出PWM的最佳信息。

    电流探测器显示电流的方向,电压探测器提供驱动和衰减信息。

    使用两个电压探头(一个在OUT1上,另一个在OUT2上),可以解释电流切块。 有四种不同的视图:一个输出为高,另一个为低的驱动,两个输出为反向的快速衰减,两个输出均为低的慢速衰减,以及输出为浮动的禁用。