This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:如何制动电机?

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/614161/drv8432-how-to-brake-the-motor

部件号:DRV8432

在典型的H桥中,可通过打开高2侧MOSFET并关闭2个低侧MOSFET来实施制动器(反之亦然)。    从数据表中,如果RESET_AB和RESET_CD处于低电平,则所有MOSFET都将处于高Z阻抗。 如何通过DRV8432制动电机?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shiwei,

    假设您使用的是2FB (M3,M2,M1 = 000或001),将RESET_AB设置为逻辑高电平,将PWM_A和PWM_B设置为逻辑低电平。 这将启用输出A和输出B的两个低侧FET

    C和D输出也可以执行相同的操作。