请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8432 在数据表中, 表2列出了不同最大电流阈值的多个电阻值。
这些设置是用于连续电流限制还是峰值电流限制? 例如,电流设置为10.7A,使用24K欧姆电阻器,此10.7A是连续电流还是峰值电流?
如果DRV8432在并联全桥模式(M3M2M1=010)下工作,且带有24K电阻,则每个通道(A/B或C/D)的电阻为5.35A或10.7A。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表中, 表2列出了不同最大电流阈值的多个电阻值。
这些设置是用于连续电流限制还是峰值电流限制? 例如,电流设置为10.7A,使用24K欧姆电阻器,此10.7A是连续电流还是峰值电流?
如果DRV8432在并联全桥模式(M3M2M1=010)下工作,且带有24K电阻,则每个通道(A/B或C/D)的电阻为5.35A或10.7A。
谢谢你。