This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:DRV8432的限流电阻值

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/614129/drv8432-current-liming-resistor-value-for-drv8432

部件号:DRV8432

在数据表中, 表2列出了不同最大电流阈值的多个电阻值。

这些设置是用于连续电流限制还是峰值电流限制? 例如,电流设置为10.7A,使用24K欧姆电阻器,此10.7A是连续电流还是峰值电流?  

如果DRV8432在并联全桥模式(M3M2M1=010)下工作,且带有24K电阻,则每个通道(A/B或C/D)的电阻为5.35A或10.7A。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shiwei,

    该设置是峰值设置,但可能因20 % 而异,如数据表第13页所述:

    假设在多个设备之间的OC-ADJ引脚上存在固定电阻,则OC阈值测量中的20 % 设备到设备变化是可能的。 因此,此功能设计用于系统保护,而不是用于精确的电流控制。
    在Oc_ADJ =24k的并行模式下,每个输出大约为~10.7A