This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:何时应运行实验5b)?

Guru**** 2350340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613447/boostxl-drv8305evm-when-should-i-be-running-lab-5b

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM

您好,

我刚刚开始使用lab5b)在识别我的马达后,在实验5a中尝试KP值并了解基于高频率噪声的KP限制后。  

作为一名马达控制初学者,我想知道是否有评估无负载增益的点。 当我连接我所假设的载荷时,这些肯定会发生变化。对吗?

对于我的应用,我将从正交编码器获取位置反馈。 我是否需要做实验5b),即使这样?

作为一个后续问题,QEP.c和qep.h程序是否会从该位置计算速度? 或实验12a的实际代码中包含的内容)

谢谢!

Sowmya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!  

    只是一个建议,也许InstaSpine/Motion团队成员是合适的。