请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM 您好,
我刚刚开始使用lab5b)在识别我的马达后,在实验5a中尝试KP值并了解基于高频率噪声的KP限制后。
作为一名马达控制初学者,我想知道是否有评估无负载增益的点。 当我连接我所假设的载荷时,这些肯定会发生变化。对吗?
对于我的应用,我将从正交编码器获取位置反馈。 我是否需要做实验5b),即使这样?
作为一个后续问题,QEP.c和qep.h程序是否会从该位置计算速度? 或实验12a的实际代码中包含的内容)
谢谢!
Sowmya