请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMD1.82万 我们正在为焊接设备应用开发配有LMD1.82万电机驱动器的控制板[送丝器]。
设备作为两项功能性操作工作。 在第一种情况下,电机电流以常数表示,约为0.6 A,而在其它情况下,设备在“脉冲”模式下工作,电动机先在一个方向上激活300毫秒,然后在其它方向上激活200毫秒。 这会产生峰值为10A的电流脉冲,并在电流值在大约150毫秒内获得0.6 A时呈指数下降。 RMS电流值约为4A。
问题涉及LMD1.82万与电源之间的旁路值电容器建议使用/建议使用哪种电容器。 LMD1.82万由42 V导轨供电。
感谢您的支持。