This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD1.82万:旁路电容

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/612991/lmd18200-bypass-capacitance

部件号:LMD1.82万

我们正在为焊接设备应用开发配有LMD1.82万电机驱动器的控制板[送丝器]。
设备作为两项功能性操作工作。 在第一种情况下,电机电流以常数表示,约为0.6 A,而在其它情况下,设备在“脉冲”模式下工作,电动机先在一个方向上激活300毫秒,然后在其它方向上激活200毫秒。 这会产生峰值为10A的电流脉冲,并在电流值在大约150毫秒内获得0.6 A时呈指数下降。 RMS电流值约为4A。
问题涉及LMD1.82万与电源之间的旁路值电容器建议使用/建议使用哪种电容器。 LMD1.82万由42 V导轨供电。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paulo,

    请注意数据表中的耗材旁路部分:

    通常需要绕过电源导轨,并尽可能靠近地连接高质量的电容器
    至VS电源(针脚6)和接地(针脚7)。 建议使用1 μF高频陶瓷电容器。
    应注意将电源引脚上的瞬变限制在设备的绝对最大额定值以下。
    当在高于40V的电源电压下操作芯片时,电压抑制器(转换器),例如P6KE62A
    建议从电源接地。 通常,陶瓷电容器可在存在时消除
    电压抑制器。 请注意,驱动高负载电流时,电源旁路电容(英寸
    一般情况 μF下,每安培负载电流至少需要100 μ A)来吸收感应的再循环电流
    负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricky,

    感谢您的快速回答。

    我关注数据表 推荐。

    我的问题是关于最后一点,因为我们有一个在"电流脉冲"模式下驱动的感应负载。 因此,我必须预见旁路容差会考虑10A峰值[100uF x 10],4A RMS值[100uF x 4] 或0.6A 标称值[100 uF x 0.6 ]?

    谢谢你。

    此致

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paolo:

    在42V和10A的电压下,可能持续数十毫秒,我建议使用 10A x 100uF的封装尺寸。  在评估系统时 ,您可能会发现 可以降低电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们将予以考虑。

    此致