This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:Vreg未启动

Guru**** 2349670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/611755/drv8412-vreg-is-not-up

部件号:DRV8412

您好,

我遇到的问题是Vreg不总是启动,有时是启动的,有时是不启动的。 当Vreg不能达到3.3V时,所有逻辑电路都没有响应。

当它启动时,它看起来像:

如果不是,则看起来是:

有人有类似的经历吗? 是否有故障排除的线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wee Chang,

    您是否已在多个部件和多个板上确认此行为?

    您能否尽可能提供VDD与VREG斜坡的范围捕获?

    这是否与以下帖子有关: e2e.ti.com/.../163.6338万 vreg#163.6338万?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan,

    是的,它发生在多个部件和多个电路板上。

    是的,它已链接到上一个帖子。 我以为问题已经解决了,但没有解决,有人过滤了主板来联系我,所以我认为问题已经解决了。

    行为是随机的。 在10次电源循环中,Vreg可能有高达80 % 的机会未启动。

    我在AME PCB上有两个相同的部件,一个驱动A步进电机,另一个驱动2 DC电机。

    两者都遇到相同的问题,但步进驱动器出现此问题的可能性比DC驱动器大得多。

    我将根据您的请求获取信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    如果由于PCBA流程,散热垫未连接至GND,它是否会更改接地参考? 在数据表中,它仅提到'应连接到GND'。 散热垫是否有电气连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wee Chang,

    散热垫不用于电气连接,但存在间接连接(基板二极管),这就是建议连接至GND的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您关注线程,我认为我已经找到了问题的根本原因。

    Vreg由逻辑输入引脚驱动,该引脚的电源导轨启动时间比Vdd早得多。

    我删除了此条件,Vreg正常启动。

    拆下SHDN引脚上的分压器,这是VDD延迟到其他逻辑电源的根本原因。问题已解决。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了改进的条件快照:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wee Chang,

    感谢您提供信息。

    我们很高兴听到问题得到解决,但我们将继续调查。 如果我们发现任何问题,我们会通知您。