This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:缓冲器位置

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603531/drv8432-snubber-locations

部件号:DRV8432

您好,

我们使用两个DRV8432电机驱动器以全桥模式驱动两个双向电机,并以半桥模式驱动四个单向电磁阀。  但是,我们看到驱动器输出端出现一些振铃(24V电源轨上的峰值到峰值电压约为4V)。  我们假设这是由电机的反电动势造成的,因此决定使用RC减震器。  我的问题是要找出缓冲器的位置。  请告诉我,我们需要在哪里为双向电机和单向电磁阀添加缓冲器?  

如果您能及时回答我的问题,我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,rainbow,

    请参阅文章 e2e.ti.com/.../85.0403万

    应将缓冲器放置在靠近输出引脚的位置。 按照立柱上的建议放置电极,这样您就可以确定在测试过程中是否需要缓冲器。