请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8432 您好,
我们使用两个DRV8432电机驱动器以全桥模式驱动两个双向电机,并以半桥模式驱动四个单向电磁阀。 但是,我们看到驱动器输出端出现一些振铃(24V电源轨上的峰值到峰值电压约为4V)。 我们假设这是由电机的反电动势造成的,因此决定使用RC减震器。 我的问题是要找出缓冲器的位置。 请告诉我,我们需要在哪里为双向电机和单向电磁阀添加缓冲器?
如果您能及时回答我的问题,我将不胜感激。
谢谢!