This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:使用DRV适配器板和GUI编程EEPROM时出现问题

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8308EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610092/drv8308-issue-programming-eeprom-with-drv-adapter-board-and-gui

部件号:DRV8308

我希望有人能够帮助解决我遇到的有关如何使用 DRV8308对EEPROM进行编程的问题。 按照指南中的步骤操作后,我无法使用OTP功能对EEPROM进行编程。 我当前正在使用DRV适配器板和GUI。

如果您能提供帮助,请告诉我。 我们非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    对于DRV适配器板,您的意思是DRV8308EVM吗? 请您澄清一下。
    如果您使用的是DRV8308EVM,您面临的问题是什么? 请描述您的程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    在DRV8308规格第36页中,说明:"要在连接到DRV8308设备时对EEPROM设备在线进行编程,请通过驱动RESET HIGH将DRV8308设备置于重置状态。 此3状态表示串行接口终端,并允许外部编程逻辑对其进行过驱动。 或者,在组装之前,可以对EEPROM编程为非板载"。 我只是这样做了,而不是使用应用程序和USB电缆通过GUI界面用注册表值写入EEPROM,而是用注册表写入内部OTP。 再次尝试写入EEPROM失败。 这就提出了一个问题,即EEPROM是否可以使用DRV8308 GUI界面进行PE编程,或者是否有不同的程序对EEPROM进行编程(在线或非板载)。 EEPROM当前连接到DRV8308串行总线,如DRV规格所示。

    我错过了什么吗?

    感谢您的参与,

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    继续之前的快速说明:您是否正在使用 DRV8308 EVM?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector,您好!

    是的,我正在使用DRV8308 EVM。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Auroraim:

    跟进我们的讨论:

    您是否考虑过编程EEPROM所需的跳线配置? 请参阅以下内容(可在DRV8308 EVM用户指南中找到的内容):

    跳线JP5a,JP6a,JP7a,JP8a是也可配置为MCU_SCLK,MCU_SCS,MCU_SDATA1和MCU_SDATA0的跳线。