This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:短路保护

Guru**** 2356180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603136/drv8870-short-circuit-protection

部件号:DRV8870

您好,

 在医疗应用中,客户需要任何类型的保护,而不是始终容易找到正确的解决方案。

例如,我被要求提出一些建议,以避免由于不同支脚的高侧和低侧同时发生内部短路,电动机在没有控制的情况下运行。

现在,他们有一些Relais (不止一个)来保护这种情况,即使这种解决方案不是100 % 确定的,因为可能会发生所有继电器同时短路的情况,但在这种情况下,发生这种情况的概率相当低。

也许这是QA人员的问题,但两个内部MOSFET短路的可能性有多大。

有什么想法或解决方案?
谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Umberto:

    在高侧接通,而另一侧接通的情况下,FET发生故障的概率相当低。

    对于可能的解决方案,可以考虑附加保护电路。 其中一个选项是使用外部电流监视器,如INA19x系列。 然后,此监视器可用于禁用电流路径中的晶体管。