请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8870 您好,
在医疗应用中,客户需要任何类型的保护,而不是始终容易找到正确的解决方案。
例如,我被要求提出一些建议,以避免由于不同支脚的高侧和低侧同时发生内部短路,电动机在没有控制的情况下运行。
现在,他们有一些Relais (不止一个)来保护这种情况,即使这种解决方案不是100 % 确定的,因为可能会发生所有继电器同时短路的情况,但在这种情况下,发生这种情况的概率相当低。
也许这是QA人员的问题,但两个内部MOSFET短路的可能性有多大。
有什么想法或解决方案?
谢谢
Umberto