您好,
关于DRV8305上的nFault和GHA输出,我的客户询问了一些问题。
他们在应用中驱动电机时遇到一些问题。
(DRV8305上的条件)
PVDD:24V
Vreg:5V (24V ->(稳压器)->5V)
en_gate:主机控制
(问题)
(1)当他们在开机时配置VREG和EN_GATE时,nFault将切换为大约64us时间。
(当EN_GATE为高电压时,nFault停止切换并变为高电压。)
请附加文件。
根据数据表(第32页:7.4 .................................1通电顺序),
"nFAULT将被驱动为低电平,表示设备尚未达到VPVDD_UVLO2阈值。"
如果应用了它们,nFault输出是否正确? 或者在开机时出现问题?
(2)当起动马达驱动时INH和INL设置为低电平,GHA输出不低。 (很高。)
请附加文件。
它是否正常工作? 在INH/INL=低时,能否将GHA设置为低(0V)?
此致,
TAO_2199
e2e.ti.com/.../DRV8305_5F00_problem_5F00_diagram.xlsx