This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV591:允许的工作温度

Guru**** 2357730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV591
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602009/drv591-allowed-working-temperature

部件号:DRV591

大家好,

我的客户始终在使用DRV591。 但在他们的新项目中,他们的板级温度将为90C,超过了我们的数据表TA范围。 但计算得出的结温将为125C,仍然低于数据表中的TJ最大值。

芯片的使用时间是否与数据表范围中的TJ一样长? 或者也不应超过TA范围。  

您能否确认?

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    当结温超过130°C时,报告过热故障 设置过热标记后,系统控制器必须降低DRV591所需的功率,否则设备在温度达到190°C时关闭 实际上125°C非常接近过热温度。

    TA=90°C超出绝对最大额定值规格。 长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。 是否可以降低主板上的温度?

    此致,

    郑少文