请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV591 大家好,
我的客户始终在使用DRV591。 但在他们的新项目中,他们的板级温度将为90C,超过了我们的数据表TA范围。 但计算得出的结温将为125C,仍然低于数据表中的TJ最大值。
芯片的使用时间是否与数据表范围中的TJ一样长? 或者也不应超过TA范围。
您能否确认?
谢谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.