This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:电动机在6V的电压下运行

Guru**** 2359820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8838, DRV8837C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602977/drv8830-running-motor-at-6v

部件号:DRV8830
主题中讨论的其他部件:DRV8837DRV8838DRV8837C

我想了解一下VSET DAC。 根据数据表,0x3F的最大值产生5.06V的DAC电压。 这是给电机的最大输出电压,还是我误解了如何使用此值? 我的目标电机的额定电压为6V,这也是我的可用VCC。 我的电压将保持恒定(即电池没有放电),我不需要任何PWM,只需要电动机的VCC。 我使用什么VSET值来实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    DAC电压为1.285 V,可产生5.06 V的电压。此外,请注意,电动机可能需要一些时间才能达到所需的速度。

    根据您所述的目标,请查看DRV8837C,DRV8837或DRV8838。 这些器件具有较高的额定电压和较简单的接口。 这些设备没有电流调节,但具有欠压,过电流和过温保护。