请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8830 主题中讨论的其他部件:DRV8837, DRV8838, DRV8837C
我想了解一下VSET DAC。 根据数据表,0x3F的最大值产生5.06V的DAC电压。 这是给电机的最大输出电压,还是我误解了如何使用此值? 我的目标电机的额定电压为6V,这也是我的可用VCC。 我的电压将保持恒定(即电池没有放电),我不需要任何PWM,只需要电动机的VCC。 我使用什么VSET值来实现这一目标?