This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低电感电机控制产品

Guru**** 2359820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8301-69M-KIT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/601600/low-inductance-motor-control-product

主题中讨论的其他部件:MOTORWAREDRV8301DRV8321RDRV8301-69M-Kit

您好,我正在寻找一些建议。 我正在尝试找出最适合我的应用的TI产品。 我有一个定制的16极(8对)电动机,大约为0.110 欧姆相间和10uh相间。 我正在尝试使用一个控制器来测试电机的最大效率。 我曾使用drv8301-DrvNs 69 m 套件使电机正常运行,但我不相信这是为了实现最大的电机效率而完成的工作。 我希望能够添加一些外部电感来平滑波形,使其成为真正的正弦波形,而不是依靠电机的低电感来实现这一目的。 我还在寻找一个高PWM率,以便最大限度地减少所需的外部电感。 有人告诉我,我当前的套件可以支持外部电感器,并给出了放置它们的位置图,但有人告诉我,8301在高PWM率下不是很好。 我的目标是大约100kHz PWM。 电机测试将具有不同的负载,但将缓慢应用,以避免突然加载。

因此,基本上目标是TI控制器与汽车器具兼容,理想情况下,它可以使用外部电感器(可能需要修改才能实现,但这是可以的),并且能够使用100 kHz PWM。

提前感谢

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    电机的VM电压和功率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器需要能够达到大约40-50V和30A的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    请查看DRV8323RS。 在DRV8323RS和DRV8301中,将有最小的工作循环需要处理。 这是由于传播延迟和死机时间造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 DRV8321R有一个EVM,但它显示为15A连续,20A峰值。 限制这种情况的因素是什么? 我是否可以更换一块/块,以增加25安连续和30安峰值? 我将下载这些文件并自行查看。

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,初看我可能会有一个我忘了提及的问题。 我需要它是正弦控制。 DRV8321R似乎仅为梯形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    您回答正确。 该代码是梯形代码,尽管EVM是针对这两种配置的。

    有几个部件可能会影响较高的电流。 首先查看连接器,FET,散装电容器和感应电阻器。 接下来,轨迹宽度可能会产生影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,EVM将支持正弦换向,这是一个很好的了解。 是否提供了我可以加载的代码,或者我是否需要自己编写? 谢谢,我知道电流的可能限制来自何处,我更想知道在这种特定设备中,是否有某个部件是限制因素。  

    我还想知道,使用我现在拥有的DRV8301-69M-Kit,我会获得什么? 可能的PWM率更高? 更容易添加外部电感器?

    我很喜欢使用汽车器具,目前的套件非常成功,所以我也想知道是否可以安全地使用60 kHz /以上的PWM。 我已经对电路板进行了修改,以加入所需的电感器,因此下一个任务实际上是增加PWM以最小化电感器尺寸。

    再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    未提供代码。 由于您现在已经拥有DRV8301-69M-Kit和相关代码,我建议您保留在该平台上。

    有几个优点;例如第三个电流感应放大器,更小的封装以及使用开氏电动机逆变器电压连接来确定过电流事件的能力。 建议的PWM速率相同,因此没有帮助。

    我建议您在论坛中搜索"DRV8301低电感"。 C2000论坛中的信息可能会有所帮助,例如 e2e.ti.com/.../45.1465万 低电感电机