This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834EVM:将Xisen直接连接到接地

Guru**** 2365510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602228/drv8834evm-connecting-xisen-directly-to-ground

部件号:DRV8834EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8834

大家好,

我有几个关于DRV8834的问题...

1)如果Xisen直接接地,则每个桥的电流限制是多少? 数据表显示以下内容:

  • 如果不需要电流控制,则可将Xisen引脚直接连接到接地。 在这种情况下,TI还建议将AVREF和BVREF直接连接到VREFO。

此时电流是否完全未调节? 或者是否仍存在相当于1.5A RMS输出电流额定值的过电流保护? 数据表还提到:

  • 过流保护不使用用于PWM电流控制的电流感应电路,因此即使没有Xisen电阻器也能正常工作。

2)是否可以通过Xisen针脚测量每个电机的电流消耗? 如果是,针脚上的电压与电机的电流消耗之间的关系是什么?

谢谢!

Jeston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeston:

    1) DRV8834具有过电流保护,即使Xisen引脚连接到接地。 列出的IOCP过流最小值为2A。 如数据表中所述,过流始终是作用的。 无法禁用。

    2)可使用Xisen电阻器上的电压测量瞬时电流。 当电流从VM流向 GND时,此功能有效。 如果电流使用慢速衰减进行再循环,则读数无效。