This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:能否告诉我DRV110的类似产品。

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV120, DRV104, DRV103, UCC28C43
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610272/drv110-could-you-tell-me-about-similar-products-od-drv110

部件号:DRV110
线程中讨论的其他部件: DRV120DRV104DRV103TPS4.021万UCC28C43

你好,团队。

我们正在寻找DRV110的类似产品。

(如果产品中不存在,则可以。)

我了解DRV 110的DMIN (最小PWM占空比)是7.5 %。

因此,请告诉我DRV110的类似产品与以下描述之一相对应。

·与7.5 % 或更低关税对应的产品

·当占空比小于7.5 % 时,跳过PWM输出(不输出)产品

 

请帮帮我。

 

此致,

Sekiguchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人,请回答这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果你今天不能回答,你能否告诉我,这可能是可以回答还是不可以回答?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sekiguchi-san,您好!

    DRV110和DRV120是唯一具有电流控制的设备。

    可能 有方法在以下器件上实施电流控制以实现低于7.5 % 的占空比:DRV101,DRV102,DRV103,DRV104,TPS4.021万, UCC28C43。