请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV110 线程中讨论的其他部件: DRV120, DRV104, DRV103, TPS4.021万, UCC28C43
你好,团队。
我们正在寻找DRV110的类似产品。
(如果产品中不存在,则可以。)
我了解DRV 110的DMIN (最小PWM占空比)是7.5 %。
因此,请告诉我DRV110的类似产品与以下描述之一相对应。
·与7.5 % 或更低关税对应的产品
·当占空比小于7.5 % 时,跳过PWM输出(不输出)产品
请帮帮我。
此致,
Sekiguchi Masumi