This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:相位电流测量

Guru**** 2348490 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/611389/drv8313-phase-current-measurement

部件号:DRV8313

您好,

我们有一个通过相电流测量无刷电机扭矩的项目。

我们尝试了两种方法:

1)测量流经低压侧电阻器的电流:

请参阅第12页的DRV8313数据表图12显示了使用比较器感应电流以实现电流限制的连接。 使用单个低侧感应电阻器感应来自所有三个低侧FET的电流。

我们测量通过Rsense的电流,然后计算扭矩。 但我们发现,在不同速度下,在相同的扭矩下,电机具有不同的电流值,这是不正确的。

1)测量通过高压侧电阻器的电流:

将一个小电阻器(0.1 欧姆)与一个电动机相位(在输出电压和电动机相位之间)串联 ,并测量通过电阻器的平均电流,在相同的扭矩下,我们的电流确实与速度成比例,它看起来是正确的,但电流相当不稳定。 2 % 波动(我们需要达到0.1 % 或更好)。

通过三相相加在一起的电流不等于或不与Rsense中的电流成比例。 我认为所有三个阶段的电流都应该相加,并最终通过Rsense接地。

有人能向我解释一下吗? 有什么建议吗?

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny:

    您能提供更多信息吗?

    您是否使用电流探头验证了电流?
    您在何时测量电流?
    您使用什么电路来测量电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我们在电机轴上施加恒定的扭矩,为电机设置不同的速度, 然后测量电阻器(低侧和高侧电阻器)的平均电压。

    1)使用万用表。

    2)使用我们的电路:

    我不知道为什么不能上传电路。

    电阻器上的电压基本上被馈入放大器的输入,然后将放大器输出的输出连接到ADC (ad7190)的输入。

    固件每20毫秒读取ADC值,并将其平均值计算在4秒(200个数据)以上

    您是否有电子邮件,以便我将电路发送给您?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jenny:

    我相信,如果您将在PWM脉冲的中心读取电流(第1种方法),那么它将给出正确的值。 您可以通过观察Rick建议的当前波形来验证这一点。

    当PWM关闭时,电流不会流经Rsense,它将在逆变器回路中循环,这就是电流与Rsense电流不成比例的原因。

    谢谢

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhishek和Rick,

    感谢你的帮助。

    Jenny