This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:外部FET选择

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600878/drv8711-external-fet-selection

部件号:DRV8711
主题中讨论的其他部件: CSD1.8531万Q5A

您好,

我将浏览DRV8711数据表,并对7.3。9,外部FET选择 一节中的方程式(3)有一些困惑。

通常很清楚,此方程式决定了所选MOSFET的最大可接受栅极电荷Qg与芯片本身的配置设置之间的关系。 但是,其中的一些参数有些不清楚。 什么是'20mA'常量? 显然这是某种电流的价值,但哪一种? 为何涉及'2*DTIME'? '4'常量分母表示什么? 接下来可能会有更多问题...

所以,总结一下,是否可以提供一些关于这个等式的背景,并更详细地解释它背后的科学和推理?

谢谢你,Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    2*DTIME + TBLANK + Toff正在计算最大PWM频率。 4是由充油泵驱动的高侧FET的数量。

    我正在尝试确认20mA,应该在一天内得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    20mA是直流充电泵电流能力。 我们将在将来的数据表更新中添加此项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    谢谢! 这两个答案都非常有用。

    我还有一个关于外部FET过流保护的问题。 更具体地说,让我们看看DRV8711EVM板上使用的部件- CSD1.8531万Q5A。 根据其数据表,RDSon = 3.5 mOhm典型值和EVM板的默认设置为OCPTH = 00 (即OCP阈值为250mV)和OCPDEG = 00 (即OCP无故障时间为1 us)。

    现在,让我们考虑半桥的输出与电源轨VM完全短路,并且同一半桥的底部MOSFET被命令打开的情况。 在这种情况下,底部MOSFET中的浮动电流与直通电流相似,其值受VM源的输出阻抗,电路寄生,FET的RDSon和感应电阻值的限制。 所以这个电流可能很高。 对于上述设置,大约为250mV / 3.5 mOhm = 71.4 电流峰值。 对于额定电流为19 A,典型铜封装的小型设备来说,声音有点极端。

    下面是这些问题。

    1. CSD1.8531万Q5A器件是否确实安全? 或者,在这种情况下,OCP是否过多而无法保护FET?

    2.如果此类峰值正常,我应该在FET的数据表中查找什么参数以确保其安全? 第1页的绝对最大额定值表中是否有IDM脉冲漏电流?

    3.和更一般的问题。 OCP断电计时器过期后,OCP电路的预期响应时间是多少?

    谢谢,Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    对于问题1和2,我们将联系FET专家。

    对于问题3,我们将进行检查并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    FET能否处理此脉冲取决于FET的脉冲电流额定值(您可以参考SOA中的水平线),也取决于主板的散热环境。  

    脉冲持续时间越长,热环境(PCB厚度,环境温度,气流等)就越重要。 脉冲持续时间越短,就越容易归与设备的内部组成(如图10中的额定值)有关。  

    关键问题是,您预计这一脉冲将持续多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,您好!

    由于我们在这里讨论的是紧急过流情况,脉冲的持续时间主要取决于DRV8711控制器的脱模时间设置。 最坏的情况是8个,所以我想说,它的持续时间不应超过10个。 这是选定FET将处理的内容吗?


    谢谢你,Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,
    对于这么短的脉冲持续时间,我认为这根本不是问题。 您可以参考脉冲电流额定值IDM,它建议该部件最多可处理370A,最多可处理100us。

    您也可以使用瞬态热阻抗曲线来计算此脉冲的 Δ T。 我写了一篇关于如何计算脉冲电流限制的博客。 对于10us,所有的散热都是局部的,所以我们只需要担心从Rth接头到箱体,而不是从Rth接头到环境的问题。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-4-mosfet-switching-times
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,

    感谢您的详细解释。
    我认为我的问题1及2现已答复。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    3.和更一般的问题。 OCP断电计时器过期后,OCP电路的预期响应时间是多少?

    设计团队表示延迟应小于100ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    谢谢你。
    我的问题现在都得到了回答。

    Michael