主题中讨论的其他部件: CSD1.8531万Q5A,
您好,
我将浏览DRV8711数据表,并对7.3。9,外部FET选择 一节中的方程式(3)有一些困惑。
通常很清楚,此方程式决定了所选MOSFET的最大可接受栅极电荷Qg与芯片本身的配置设置之间的关系。 但是,其中的一些参数有些不清楚。 什么是'20mA'常量? 显然这是某种电流的价值,但哪一种? 为何涉及'2*DTIME'? '4'常量分母表示什么? 接下来可能会有更多问题...
所以,总结一下,是否可以提供一些关于这个等式的背景,并更详细地解释它背后的科学和推理?
谢谢你,Michael