This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:DRV8833 UVLO操作

Guru**** 2361220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/601311/drv8833-drv8833-uvlo-operation

部件号:DRV8833

您好,

让我来了解一下DRV8833的UVLO操作

当虚拟机升至UVLO阈值以上时,请告诉我电机驱动器恢复运行的延迟时间?

2.当检测到UVLO时,设备中的所有电路都将失效,并且所有内部逻辑都将复位,
  是否要读取新控制信号的上升沿?

3.如果控制端子保持打开,且VM电压相对于VUVLO值的电压变化为90 mV (VHYS),
  可以认为电机驱动器输出重复打开和关闭,但此错误是否正确?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cafain,

    [引用user="cafain"]

    当虚拟机升至UVLO阈值以上时,请告诉我电机驱动器恢复运行的延迟时间?

    [/引述]

    假设虚拟机 上升时nSLEEP设置为逻辑值,延迟时间应小于1毫秒。

    [引用user="cafain"]

    2.当检测到UVLO时,设备中的所有电路都将失效,并且所有内部逻辑都将复位,
      是否要读取新控制信号的上升沿?

    [/引述]

    UVLO电路用于确保设备电压足以确保正常工作。

    [引用user="cafain"]

    3.如果控制端子保持打开,且VM电压相对于VUVLO值的电压变化为90 mV (VHYS),
      可以认为电机驱动器输出重复打开和关闭,但此错误是否正确?

    [/引述]

    我不理解这个问题。 您能解释一下您的顾虑吗?