请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8833 您好,
让我来了解一下DRV8833的UVLO操作
当虚拟机升至UVLO阈值以上时,请告诉我电机驱动器恢复运行的延迟时间?
2.当检测到UVLO时,设备中的所有电路都将失效,并且所有内部逻辑都将复位,
是否要读取新控制信号的上升沿?
3.如果控制端子保持打开,且VM电压相对于VUVLO值的电压变化为90 mV (VHYS),
可以认为电机驱动器输出重复打开和关闭,但此错误是否正确?
此致