我正在使用20引脚SOIC封装中的UC3638。
根据TEC控制器的应用说明,我使用一个驱动H桥的单电源(+12伏)。
INV引脚通过100k从DAC驱动,100k驱动至COMP。
PVset为1V,RT为2k7,CT为750pF。
在Arefin保持打开(100N去耦合盖除外)的情况下,参考电压为5.95V,CT上的斜坡显示5V p-p 100 kHz信号以6V为中心。 在DAC断开时,所有Aout和Bout引脚都按预期显示波形。
我 想 将斜坡和CSout置于2.5V的中心,以适合监控电流的ADC电路。 (数据表显示可以使用2V至10V电压)
我尝试将2.5V连接至Arefin。 我在AREF上获得2.8V电压,斜波在4.5V上为5V p-p中心,无论DAC输入如何,输出引脚都不提供信号。
然后我尝试将Arefin连接到0V (根据数据表禁用缓冲区)并将2.5V连接到Aref。 现在,我得到了一个10V p-p斜坡,以5V为中心,频率为40 kHz! 但是,CSout引脚 和INV引脚的电压为2.5V。
是否有人尝试在此设备上使用不同的参考电压?
感谢您提供任何帮助。