This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3638:更改参考电压会导致意外行为

Guru**** 2360340 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3638
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600743/uc3638-changing-the-reference-voltage-results-in-unexpected-behaviour

部件号:UC3638

我正在使用20引脚SOIC封装中的UC3638。

根据TEC控制器的应用说明,我使用一个驱动H桥的单电源(+12伏)。

INV引脚通过100k从DAC驱动,100k驱动至COMP。

PVset为1V,RT为2k7,CT为750pF。

在Arefin保持打开(100N去耦合盖除外)的情况下,参考电压为5.95V,CT上的斜坡显示5V p-p 100 kHz信号以6V为中心。  在DAC断开时,所有Aout和Bout引脚都按预期显示波形。

我 想 将斜坡和CSout置于2.5V的中心,以适合监控电流的ADC电路。 (数据表显示可以使用2V至10V电压)

我尝试将2.5V连接至Arefin。 我在AREF上获得2.8V电压,斜波在4.5V上为5V p-p中心,无论DAC输入如何,输出引脚都不提供信号。

然后我尝试将Arefin连接到0V (根据数据表禁用缓冲区)并将2.5V连接到Aref。 现在,我得到了一个10V p-p斜坡,以5V为中心,频率为40 kHz! 但是,CSout引脚 和INV引脚的电压为2.5V。

是否有人尝试在此设备上使用不同的参考电压?

感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我们将很快进行调查并作出答复。

    在等待时,当AREFIN= 0V且Aref = 2.5V时,您是否会尝试将PVset调整为.8V? 您可能超出了净空。

    DB电压是多少? 作为一项实验,您可以尝试将DB连接到REF吗? 这应导致零死锁时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    分禾器从参考到地面为360/3k65/1k。
    我认为这给了我0.4V死区和1V PVset。
    将DB连接到ref可稍微增大Aout引脚上的驱动脉冲,但Bout引脚仍不工作。

    在另一个电路板上,我们断开了2.5V至Arefin的连接,电路工作正常,但现在我们需要更改我们的DAC/ADC/Current监控电路,以处理6V作为中心点的电压。
    我们可以同时处理这个问题,但它需要额外的电路。


    David Thomson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    在另一个电路板上,我们断开了2.5V至Arefin的连接,电路工作正常,但现在我们需要更改我们的DAC/ADC/Current监控电路,以处理6V作为中心点的电压。
    我们可以同时处理这个问题,但它需要额外的电路。

    如果将PVset更改为0.8V而不是1V,会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    我将PVset更改为0.8V,方法是将3k9作为并行电阻器放置在 PVset分压器链上的1k上。

    锯齿减小到3.6V p-p, CSout和Aref引脚上的直流电压(在无驱动器时)从2.83 降至2.53 V。到目前为止,电压良好。

    现在,通过将驱动器更改为INV/COMP引脚,我可以在一个方向获得6V输出驱动。 但没有任何相反的方向。

    但是,当我开始时,我试着用手握住3k9电阻器,发现当我取下它时,整个芯片开始正常工作,我可以在两个方向上获得11V驱动!

    循环电源 使其返回到初始单极状态,但该过程可能会重复。

    选择具有2.5V参考电压的5V p-p锯齿似乎会导致某种内部闩锁。

    我们现在决定坚持使用6V中心螺纹Arefin,这很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您运行实验。 数据表第9页上有一个注释,讨论是否需要为三角形波形提供足够的余量。 建议不要尝试将三角形波形一直运行到0V。

    如果我们可以提供进一步的帮助,请告知我们。