This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:使用DAC至Ilim引脚的情况

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884, DRV8885, DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600603/drv8871-using-case-of-dac-to-ilim-pin

部件号:DRV8871
主题中讨论的其它部件:DRV8885,DRV8884

您好,

我们希望通过DAC调整电流限制。
我想这个电路就像DRV8885数据表中的图15。
我们是否可以使用调整以下电流限制?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    是,可以使用所示的电路。 请注意,只有慢速衰减模式可用于此设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的支持。

    请问您能告诉我在这种情况下计算切碎电流的公式吗?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    DRV8884/85/86/86AT的应用报告也可用于DRV8871。
    请参阅申请报告 :www.ti.com/.../slva872.pdf

    将ARREF替换为VILIM,VRREF在1.232 处保持不变,RREF替换为RILIM。