请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8871 主题中讨论的其它部件:DRV8885,DRV8884
您好,
我们希望通过DAC调整电流限制。
我想这个电路就像DRV8885数据表中的图15。
我们是否可以使用调整以下电流限制?
此致,
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.