This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:MOSFET损耗过大

Guru**** 2359820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600403/drv8305-q1-mosfet-loss-is-too-large

部件号:DRV8305- Q1

德拉斯:

  根据客户 的测试,        MOSFET在MOSFET 关闭期间损失非常大,  我们有   没有方法  加快  关闭?  客户 展示 其他 竞争对手的

可调 MOSFET 栅 极驱动器, 请  参阅  以下附件,  我们 是否具有 此 功能?  谢谢。

 e2e.ti.com/.../adjustable-MOSFET-raise-slope.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haiwen:

    请参阅数据表的7.3 .5.1 和7.3 .5.2 部分。 这些章节介绍了设备的IDRIVE和TDRIVE功能。 SPI可用于调节栅极驱动电流和接通时间。

    请确认范围捕获的通道2是Q7的VDS,通道3是PHA电流。 如果这是电流,当高压侧关闭时,PHA的低侧FET会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您  的意思是 ,低 侧 MOSFET VDS 电压  也 需要  帮助  进行分析吗?   我 会  让 客户   获得 它。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haiwen:

    是的,低侧VDS将有所帮助。 计算高损耗时,高侧FET似乎关闭。