This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603EVM-CT:在外部PWM模式上时,无零输出,PWM输入为零(对于LRA Auto Resonance On)

Guru**** 2348280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610468/drv2603evm-ct-none-zero-output-with-zero-pwm-input-when-it-was-on-external-pwm-mode-for-lra-auto-resonance-on

部件号:DRV2603EVM-CT
主题中讨论的其他部件:DRV2603

我正在尝试使用DRV2603评估套件的外部PWM模式驱动外部LRA。 即使我没有连接任何输入,输出线路也显示pk-pk 2.24V输出,如下图所示。

我将主板置于其他硬件模式并选择模式3 B2

我还意识到,当我使用mode3 B3 (启用,关闭LRA自动共振)时,噪音消失了,但LRA很快就发热了。

感谢你的帮助

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jung Hwa Bae,

    一位同事将很快回复并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jung:

    感谢您的发帖! DRV2603 EVM具有两个应独立测量的输出。 然后,您可以使用示波器上的Math (数学)功能来查找差分输出。
    未连接任何设备时,两个输出均处于相位,产生~2.2Vp输出。 差分,输出为0V。
    我将研究按钮B3的功能。 共振跟踪无法禁用,因此我对该模式有点不确定。 它似乎只是输出一个输出上的直流电压。

    使用高于50 % 占空比的PWM输入,设备应跟踪频率并正常工作。 如果您在使其工作时遇到问题,请告诉我们。