This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:有一个数字CAN#39; t understand,您能帮我解释一下吗?

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610807/drv8872-there-have-a-figure-can-t-understaand-could-you-kindly-help-me-explain-it

部件号:DRV8872

德拉斯,

我读了DRV8872数据表,有一个nfault针脚来表示故障信号,如果有OCP或UVLO,表示nfault针脚将获得低电平,但在 图13中,OUT1为短时状态,为什么nfault针脚为高电平。 我的理解是否有错误? 非常感谢。

此致,

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacking,

    图13显示了OCP重试时间的结束,OCP去毛刺时间和下一个OCP重试时间的开始。nFAULT指示故障的值较低,表示正常操作的值较高。

    发生OCP时,输出将被禁用约3毫秒,然后重新启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rick Duncan:
    注意,非常感谢!
    此致,
    顶升