请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8303 主题中讨论的其他部件: DRV8301
电动机:2*250W BLDC
行车路线:3个霍尔传感器和H-PWP-L-ON;
夏季
如果您发现本次会议,请仔细阅读本段。
如果您发现drv830x设备已自动重置(或发现设备可以自行恢复),并且您已检查所有正常的vol,则可以检查是否直接连接了AGND和电源板。 您应尽可能短地连接两个针脚。
也许我希望下面的论述能给您更多的思考方向来解决问题。
问题是在轻负载情况下电机正常运行,但当负载变重时,电机发出较大噪音,波形异常。 就像下面的图片一样 白色矩形表示问题,FET的所有门都已被拉下。但是 ,应该是PWM。
我的支票:
1.故障引脚报告错误,与白色矩形区域一致;同时,OCTW引脚保持高位;然后读取状态reg,即0xff (这很奇怪)。
2. MCU -> DRV8303之间的PWM输入正常;
3.我已经检查了PVDD\DVDD\AVDD\GVDD两次,没有发现任何异常;(电源针脚附近的盖子按照pdf格式)
4. C- VDS波形可能有一些错误,但我不清楚;
5.发生错误时,相位电流约为16A。 FET的内部电阻约为3.8毫欧,最大电流允许80A。
6.看来EN-GATE还可以;
7.我有4块PCB板(两种布局),每个板都有相同的现象。 左侧驱动器几乎正常,检查波形可能会看到一些错误。 正确的驾驶员很认真。
8.我已禁用OC检测。 并将Oc_Adj设置为31(2.4V);