This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701 SO针脚

Guru**** 2347920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610220/drv8701-drv8701-so-pin

部件号:DRV8701

尊敬的各位

数据表中允许的SO引脚电容为1nF。 如果将2.2uF置于SO销上,DRV8701是否有任何副作用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:DRV8701

    大家好,团队

    为了使SO响应时间更慢以匹配MCU采样率,客户打算将多达2.2uF电容器连接到SO引脚。

    这是否会对DRV8701造成任何损坏或故障保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    您的主题已与另一篇提问相同问题的帖子合并。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy和Alvin,您好!

    我们建议遵循数据表建议的1nF。如果将CAP更改为2.2uF,则CSA可能会产生稳定性问题。
    如果电容器必须增加,请添加电阻器以创建RC常数。 请记住,这样做会对当前的调节块产生影响。 谢谢你。