请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8860 我有一个应用程序驱动一组阀门,并且有一些备用输出。 我需要在软件控制下使用几个辅助LED,而不是添加单独的I2C/SPI IO驱动器,我尝试使用DRV8860的备用输出。 不幸的是,LED非常高效,输出关闭时,通过30uA开载检查电流,它们仍可产生可见光(尽管昏暗)。 芯片启用似乎也没有切断电流接收器。 数据表说明了启用输入控制输出级驱动器,并在禁用时使其保持高-Z;很显然,它对我的测试中的OL电流接收器没有影响,但是,描述OL检测的部分不会通知接收器始终处于打开状态。 您可以确认吗?
我很想去不具备OL检测功能的DRV8860A (大概不包含洗涤槽,但我没有检查),但是,我需要阀电路的OL检测,因此我不能将驱动器输出用于此非常简单的应用。