This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:输出30uA空载检查电流无条件流动?

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609824/drv8860-output-30ua-open-load-check-current-flows-unconditionally

部件号:DRV8860

我有一个应用程序驱动一组阀门,并且有一些备用输出。  我需要在软件控制下使用几个辅助LED,而不是添加单独的I2C/SPI IO驱动器,我尝试使用DRV8860的备用输出。  不幸的是,LED非常高效,输出关闭时,通过30uA开载检查电流,它们仍可产生可见光(尽管昏暗)。  芯片启用似乎也没有切断电流接收器。  数据表说明了启用输入控制输出级驱动器,并在禁用时使其保持高-Z;很显然,它对我的测试中的OL电流接收器没有影响,但是,描述OL检测的部分不会通知接收器始终处于打开状态。  您可以确认吗?

我很想去不具备OL检测功能的DRV8860A (大概不包含洗涤槽,但我没有检查),但是,我需要阀电路的OL检测,因此我不能将驱动器输出用于此非常简单的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我们将对此进行调查和确认。

    您回答正确;DRV8860A没有OL检测。

    此外,您能否提供LED连接示意图? 也许我们可以建议一种关闭LED的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个简单的LED电阻器系列电路;DRV芯片来自24V,因此电阻器在10mA范围内为K-ohms。 我曾考虑过将330K电阻器作为镇流器放置在输出端,但必须将其包含在LED组件中,而不是电路板上,以确保开放式负载检测功能适用于将来可能分配给电磁阀负载的备用输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    OL检测电路保持激活状态,与使能针脚无关。 虽然不显式,但功能方框图试图显示OL电路不是由enable控制的。 此说明将添加到将来的数据表更新中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    您是否可以在板上添加一个与LED平行的电阻/跳线组合? 这将允许您在输出重新分配给螺线管时拉动跳线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    热关机仅对输出驱动器起作用还是同时关闭电流接收器? 如果它主动断言nFAULT引脚,我猜内部逻辑仍然有效,因此它不能是全局芯片电源切断。

    我暂时添加了电阻器;必须降至20K才能完全抑制525nm绿色(3V VF额定值),因为它在100K下仍然清晰可见。 我曾考虑过跳线选项,但这是为了早期探索性工作。 如果我们确实需要LED,那么在Beta设计中可能会有一个更干净的选项来集成它们的驱动点,因此我不需要再为电磁阀驱动器烦恼。 遗憾的是,我无法使用可能仍然是多余的输出。