请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8307 我们使用8307驱动器连接 往复式活塞泵。 要在将PWM DC从0 % 更改为20 % 或0 % 50%或0 % 更改为100 % 或0 % 时打开泵,故障被认定为低,持续时间约为160 us。我们想知道 为什么在泵初始打开时会断言该故障? 一旦打开泵并更改PWM DC,则不会断言故障。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用8307驱动器连接 往复式活塞泵。 要在将PWM DC从0 % 更改为20 % 或0 % 50%或0 % 更改为100 % 或0 % 时打开泵,故障被认定为低,持续时间约为160 us。我们想知道 为什么在泵初始打开时会断言该故障? 一旦打开泵并更改PWM DC,则不会断言故障。