This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:当PWM DC在初始打开期间从0 % 更改为任意%时,8307驱动器正在评估故障低电平,持续时间约为160 us。

Guru**** 2349570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609984/drv8307-the-8307-driver-is-assering-faultn-low-for-approx-160-us-when-the-pwm-dc-is-changed-from-0-to-any-during-initial-turn-on

部件号:DRV8307

我们使用8307驱动器连接 往复式活塞泵。 要在将PWM DC从0 % 更改为20 % 或0 % 50%或0 % 更改为100 % 或0 % 时打开泵,故障被认定为低,持续时间约为160 us。我们想知道 为什么在泵初始打开时会断言该故障? 一旦打开泵并更改PWM DC,则不会断言故障。  

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ashwini:

    您的系统的虚拟机电压是多少?

    您是否已查看过每项保护功能以确定可能的原因? 请参阅第7.3 .11节。

    根据您的描述,以下事件可能是可疑的:
    UVLO
    VMOV
    CPFAIL

    请检查这些事件。

    OCP,CPSC,RLOCK和OTS不太可能,因为时间不匹配。