This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0975万:DRV1.0975万的VCC

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609587/drv10975-vcc-of-drv10975

部件号:DRV1.0975万

大家好,

当DRV1.0975万将数据写入EEPROM时,是否需要将22V输入到Vcc?

VCC的推荐工作条件为18V (最大值)。

但是,在将数据写入EEPROM时,规定必须输入高于 22 V的电压

哪一项是正确的?

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki,

     是的。  DRV1.0975万 EEPROM程序VCC电压为22V或更高。 此22V或更高VCC设置仅用于编程 EEPROM,不应超过绝对最大额定值23V。

    谢谢!

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet San,

    感谢您的信息!
    我明白了。

    此致,
    Sasaki