This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:GHX-SHX

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609338/drv8305-q1-ghx-shx

部件号:DRV8305- Q1

大家好,团队

如图9所示,GHZ和SHX之间集成了一个二极管。

它是ESD二极管还是齐纳二极管提供GHx-SHX夹紧功能?

考虑到GHX-SHX具有绝对最大音量12V规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Alvin,

    这是一个齐纳二极管,用于在Vgs大于我们为此指定的12伏电压时钳制栅电压。   数据表7.3 .8.3 2节的第一段简要介绍了此行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Phil

    请问这种齐纳二极管的性能如何?