This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:导致配置重置的故障状况

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/607982/drv8303-fault-condition-resulting-in-configuration-reset

部件号:DRV8303

我遇到了DVDD故障情况,但无法观察到DVDD输出引脚上的任何问题。  行为如下:

1)故障针脚由DRV8303断言

2)读取SPI状态寄存器表示无故障状态,但显示所有配置参数已重置为默认值。

根据数据表,此行为表示存在DVDD故障。  但是,在示波器上看不到DVDD针脚的变化。

此时,解决方法是读取故障针脚断言上的状态寄存器,并发送新的配置参数(如果它们已重置)。  不用说,这种变通办法并不理想。

这听起来是否像实际的DVDD故障?  如果不是,还可能是什么原因导致了此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    您能否描述何时断言故障针脚? 它是否仍然存在断言?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我正在使用'D 3.8703万q1' H桥接驱动器作为SPI通信和参考的从属设备:SPC584C70E3
    系列:ST SPC584CX/SPC58ECx作为主微控制器。

    请帮助我写入和读取SPI状态寄存器。
    和要进行的设置,如波特率,用于微控制器读写的SPI命令,H桥的睡眠,模式,cs引脚。

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Rick:

    故障引脚通常在瞬态负载条件下断言。  它不保留已声明(请参阅随附的图像)。  通常,一 到三个故障会依次发生。