This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:VBOOST问题

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/607584/drv8662-vboost-issue

部件号:DRV8662

您好,

我曾使用DRV8662生成200VPP来控制压电负载。

在无负载条件下,当我启用IC时,它给出的输出电压为102V,这是计算得出的vboost值

但几分钟后,vboost值同时下降,IC在无负载的情况下消耗约300mA的更多电流

此外,IC会变得更热,请向我建议一个解决方案。

为供您参考,我附上了设计文件

正在等待您的replye2e.ti.com/.../DRV8662.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dinesh,
    让我们在另一个E2E帖子中继续讨论这一问题。 我和我的同事将查看这些内容,并尽快回复给您。