This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:使用PWM控制电机扭矩?

Guru**** 2362860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621868/boostxl-drv8323rh-using-pwm-to-control-motor-torque

部件号:BOOSTXL-DRV8323RH

您好,

我正在使用连接到3相无刷电机的增压电机驱动器,我想使用该驱动器来产生一定的扭矩。 我的理解是,这是一个速度控制电机驱动器-由于力/扭矩与加速度成正比,因此使用此驱动器可能无法实现。 我唯一可以更改的参数是PWM,我认为它会影响速度和电流消耗。 但我不确定电机正在移动的任何执行器在阻力下的表现如何。 PWM输入由Raspberry Pi提供。

是否有方法可以使用此电机驱动器来产生已知扭矩?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    DRV8323RH电动机驱动器用于控制电动机中的电流并向MCU提供反馈。 它可用于速度控制或扭矩控制。

    控制速度或扭矩的算法由MCU处理。

    请在论坛上搜索扭矩控制。 有很多信息,特别是在C2000和InstaSPIN论坛中。

    training.ti.com/implementing-digital-motor-control-c2000-high-performance-low-cost-mcus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的提示-也许可以简单地对我的问题进行重新表述。 是否可以调整升压DRV8323RX EVM的电流输出?
    在1x PWM模式下使用模块不会在插入我们的PWM源时直接提供此选项。 在将电机驱动器固件切换至外部控制(1x)模式之前,能否以某种方式对其进行更改?

    再次感谢,

    Chris