请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8301 主题中讨论的其他部件: MOTORWARE, LAUNCHXL-F2.8027万F
我想控制我的BLDC电机的扭矩。 速度与我无关。 根据我所了解到的情况,似乎一起使用BOOSTXL-DRV8301和F2.8027万F发布可以达到目的,但我想确保这些提供的FOC实际上能够让我完成我需要他们做的事情。 提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想控制我的BLDC电机的扭矩。 速度与我无关。 根据我所了解到的情况,似乎一起使用BOOSTXL-DRV8301和F2.8027万F发布可以达到目的,但我想确保这些提供的FOC实际上能够让我完成我需要他们做的事情。 提前感谢。
这个论坛似乎正在讨论我所遇到的同样的错误,但我不确定这些错误是否已经解决。 有什么想法?